This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62821:TPS62821开关电流限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758199/tps62821-tps62821-switching-current-limit

器件型号:TPS62821

尊敬的先生:

请帮助检查以下有关 TPS62821 Vout 和 Iout 的波形。  下降后输出电压再次上升是否正常?  这是开关电流限制的行为吗?  

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否也可以向我发送布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!
    器件似乎工作正常、并且由于负载行为(电流尖峰)、器件进入电流限制。 有关电流限制、请参阅数据表(第9页)的第8.4.4节和相关值 ILIM=2.1A (第5页)。 在图38和39中、您可以看到具有负载和没有负载的典型启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    谢谢!

    Sam Shyu