This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056

Guru**** 2599795 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753682/ucc28056-ucc28056

器件型号:UCC28056

尊敬的 TI 团队:

是否有 UCC28056的 LT-Spice 模型可用 、如果有、请将其发送给我的邮件地址或带链接的答案?

非常感谢。

此致

勒内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rene

    我们没有 UCC28056的 SPICE 模型。 不过、UCC28056有一个 SIMPLIS 模型、可通过以下直接链接获取

    www.ti.com/.../slum620

    对于 UCC28056等复杂的开关模式电源控制器、使用 SPICE 对其进行有效建模变得越来越困难。 SIMPLIS 是一种用于开关模式电源的仿真工具、因此克服了这些限制。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的快速回复。 我将查看 SIMPLIS 模型并尝试使用它来创建我的系统。

    如果我想将 UCC28056用作直流/直流转换器(仅限升压、无 PFC)、您是否有关于如何设计电感器的建议?

    我当前的问题是、我不能完全确定 UCC28056的 CRM/DCM 控制原理是如何工作的。 我需要找到理想频率、以便确定将最小电压(210VDC)升压至390VDC 输出所需的正确升压电感器。 我遇到的问题是 UCC28056既可以更改频率、也可以更改导通时间、以便在390VDC 下将输出调节为200W。 我相信 UCC28056仅将频率调制用于 PFC 目的、 导通时间将发生变化以调节输出功率和电压调节目的。

    您能告诉我我的假设是正确的天气吗? 此外、您是否会对 UCC28056的开关频率提出建议、以便我可以设计和确定应用所需的电感器?

    非常感谢。

    此致、

    勒内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rene

    我们的 UCC28056产品专家将在答复中提供有关其运行情况的更多详细信息。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信我已经在 e2e.ti.com/.../753177上回答了这个问题 、如果您有任何问题、请告诉我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是的、你是对的。 很抱歉、我不能更好地查看论坛以了解该问题。 非常感谢您在2019年初的回复。

    您好!
    勒内