This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050 PD 和 Tj

Guru**** 2599145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757907/lm5050-1-lm5050-pd-and-tj

器件型号:LM5050-1

尊敬的团队:

 您是否具有 LM5050MKX-1NOPB 参数:

PD

2.Tj

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    LM5050-1控制外部 MOSFET、本身不会消耗太多功率。

    当 Vin 连接到 Vs 时、数据表中的电源电流值为:
    功率耗散= VIN *(IVS + Iin + Iout)。

    在75V 输入电压下、功耗(最坏情况)= 75V *(288uA + 475uA + 8uA)= 57.825mW (最坏情况下的最大值)。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    如果您在此处有其他问题、请告知我们;否则、如果您认为您的问题已得到解答、请单击"此解决了我的问题"按钮。

    此致、
    Kari。