This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:反向电流

Guru**** 2599795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756743/tps2419-reverse-current

器件型号:TPS2419

尊敬的 TI:

我们目前正在设计 N+1冗余电源。

借助原理图、(Rset = 35欧姆)我们可以在连接两个电源时使电源正常工作。 但是、如果断开一个电源、MOSFET 中将出现反向电流、因此电流将从电路流向电源(这是不可取的)。 我们尝试增大 Rset 的值(移除了电阻器)、但问题仍然存在。

设计或我们使用的组件是否存在任何问题?

谢谢、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    35 Ω RSET 非常低、RSET 的最小建议值为1.5k Ω、数据表中对此进行了说明。
    这将允许大量反向电流返回到断开的电源中。

    Rset 值设置关断阈值。 假设您将 RSET 编程为100kohm、则 Voff 阈值将为-1.5mV。 这是根据数据表页上的公式6的公式1计算得出的。 因此、反向电流将为 VoFF/Rdson。 对于10m Ω MOSFET、反向电流为150mA。

    如果您仍遇到问题、请使用上述值重新检查并告知我们吗?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    如果您在此处有其他问题、请告知我们;否则、如果您认为您的问题已得到解答、请单击"此解决了我的问题"按钮。

    此致、
    Kari。