This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606-Q1:菊花链结构利用

Guru**** 2600685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757997/bq79606-q1-daisy-chain-structure-utilize

器件型号:BQ79606-Q1

大家好、

当对多节电池进行平衡且系统采用菊花链结构时、电池中每个 BQ79606的功耗可能会有太大的差异、因为每个器件上传输的数据量不同。 因此、这会导致系统不一致并影响系统寿命。

我想知道这个问题是否真的存在? 如果是,可以采取哪些方法来克服这一问题?

谢谢、致以最诚挚的问候!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    感谢您的提问! 请给我们一些时间、以便在美国假期后再次与您联系。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    您可以正确地看到、每个器件的功耗可能会有所不同、具体取决于您设置系统的方式、但在整个寿命的大方案中、它们的功耗预期会很小。 这种情况下、电池平衡甚至有助于电池组中的电量分配、我们通常由用户来确定平衡电流以及启用平衡的频率。 除此之外、我们建议遵循我们的数据表和设计建议应用手册、以最大程度地减少整个电池组的不符合性。 如果您对 bq79606有特别的好奇心-这些文档将在不久的将来在线提供。

    希望这对您有所帮助、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Taylor、这很有帮助。