This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM2588:LM2588-5.0

Guru**** 2598455 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758100/tina-spice-lm2588-lm2588-5-0

器件型号:LM2588
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们 在早期设计中使用了该器件 LM2588-5.0、现在我们面临的是电路问题、

我们将此 IC 用作 三路输出反激式稳压器(请参阅数据表中的图28)

还应分享用于调节剩余绕组(而不是主绕组或受控绕组)的公式

多个输出中的一个输出电容器由于过大的电压应力而损坏。

现在、我们将对该 反激式稳压器 IC 进行分析。

因此、请支持与交叉调节相关的任何支持文档以及用于仿真目的的此器件的 pspice 模型。

提前感谢。

请尽快回复。

此致、

Prakash Gundale

+91 7083700762

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prakash、
    您能否分享该电路的原理图? 哪个绕组电压过高?
    该器件只能调节连接到反馈引脚的风电压。 其他绕组的电压受绕组比、漏电感和负载的影响。 没有一个简单的公式可以计算每个绕组的电压。 通常、我们添加齐纳二极管来限制其他绕组的电压电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prakash、
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可