This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:如果控制 CPU 断电、BQ24725是否可以单独为电池充电?

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758453/bq24725-if-the-control-cpu-is-power-down-can-bq24725-charge-to-battery-lonely

器件型号:BQ24725

当使用 BQ24725作为充电器时、是否需要配置充电电流和充电电压?

如果 CPU 未通电,BQ24725是否可以在 没有 CPU 控制的情况下单独充电? 我在数据表中没有足够的信息、请提供一些帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    BQ24725是智能充电器、因此有必要使用 CPU 控制。 否则、您将无法为电池充电。
    如果您没有 CPU、则需要独立充电器。 也许您可以考虑 BQ 2461x。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我在充电时关闭 CPU、这是否意味着充电器停止充电? 无法在默认模式下工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您需要 BQ24725A 在 CPU 关闭后仍在为电池充电、则必须禁用 BQ24725A 看门狗计时器。 否则为
    如果 IC 在看门狗时间周期内未接收到写入充电电压或写入充电电流命令并且启用了看门狗计时器、则调节充电将暂停。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请解释一下单机版和 BQ24725之间的区别吗? 独立充电器是否无需控制或具有更多控制电池的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简单地说、独立充电器没有 SMBus 或 I2C 接口。 但 BQ24725具有 SMBus 接口。

    对于独立充电器、有一些可对充电器运行进行编程的硬件引脚、例如:充电器电压和充电电流设置值等

    但 BQ24725需要 MCU 对这些参数进行编程、否则充电器不会自动为电池充电。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Paul
    根据我们的测试,充电器芯片 BQ24725可以通过 I2C 接口与电池连接,并在没有 CPU 控制的情况下自动为电池充电。 正如您的评论,如果没有外部 CPU 控制,芯片就无法工作。 请帮您解释一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参见下面的照片、了解我的解释。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如果智能电池将 ChargeCurrent 和 ChargeVoltage 广播到充电器、并且 InputCurrent 的默认值是有效值。 充电器将启用电池充电、对吧?

    请参阅以下智能电池数据规范中的信息:

    谢谢、

    此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、充电器默认启用、因此在您对充电电流和充电电压进行编程后、充电器将开始为电池充电。

    谢谢