This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:CAN#39;t 获得5V 输出

Guru**** 2813345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756368/lmzm33602-can-t-get-5v-output

器件型号:LMZM33602

你(们)好。

我使用 LMZM33602创建了一个 PCB、但无法使其输出5V、我希望有人可以查看我的原理图/PCB 、看看他们是否注意到任何奇怪的事情。 我附上这两份文件。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brittany、

    原理图看起来类似于根据数据表 第8.2节推荐的典型组件值

    您能否确认器件未在5V 时启动? 如果能够在5V 时启动、PG 会拉高、但最终会关断、那么我认为这是由热关断造成的。

    关于 PCB 布局、我唯一建议的是使用更大的 VIN 铜面积来帮助解决热应力问题。 我看到有多个过孔将 VIN 连接到内层、这很好。 输出电容器接地通过过孔接地。  

    我建议进行一些测试:

    1. 用于连接 GND 的探头输出电容器
    2. 确保引脚12和13未以某种方式连接到电路板上(PCB 布局上的隔离焊盘应防止出现这种情况)
    3. VIN 引脚的输入电源稳压效果如何? 输入电源是否曾超过 VIN 引脚的42V 最大额定值?

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy! 感谢您的快速回复! 因此、我为芯片提供24V 电源、并且几乎没有输出电压。 当您说 PG 时,您是指 PGOOD 吗? 现在、PGOOD 直接连接到 OUT 微型(STM32F303RET6)是否不好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brittany、

    PGOOD 是一个输出引脚、用于检查输出电压是否稳压至"正常"已知状态。 由于您说加电期间输出引脚上几乎没有电压、因此我可以想象、如果您将 PGOOD 连接到上拉电阻器以连接直流电压、那么它也会很低。 感谢对该问题的澄清。

    您能否使用我之前提到的建议测试来检查您的电路板?

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以检查它。 那么、PG 是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉造成混淆。 当我说 PG 时、我指的是 PGOOD。 希望这会清除一些内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    我检查了输出电容器是否接地。 我们使用的电压是24V 稳压器、因此除非您认为我应该在示波器上检查、否则我无法想象有任何尖峰。 引脚13和12肯定未连接到电路板上的任何其他元件。 还有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brittany、

    如果您可以探测 VIN、VOUT 和 PGOOD、这将有助于我了解您在电路板上看到的内容。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我探测了24V 的输入电压。 Vout 基本上是 0votls、PGOOD 也是0v。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brittany、

    您在测试中看到多少次此签名失败? 您能否尝试使用另一个"全新"LMZM33602器件并在电路板上进行更换以检查是否存在故障? LMZM33602在交付给客户之前、先通过 ATE (引脚连续性和结构测试)进行了预测试。 LMZM33602周围的电路也是什么? 从您的原理图和 PCB 布局中、我找不到任何会导致这种情况发生的异常情况。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我测试了一个新芯片、它工作正常。 不起作用的是调节3V3的芯片。 我注意到引脚9、10、11与3V3短接、但这不应影响什么、因为引脚9、10 和11是输出。 我附上下面的原理图。 这可能有什么问题吗? 很抱歉、我的同事没有解释芯片周围的电路、我设计了芯片、我只是尝试对其进行调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brittany、

    如果我了解您的调试结果、您测量了 SW (引脚9/10/11)和3V3 (PIN6/7/8)之间的电阻、并观察到短路? 这是一个问题、因为 SW 位于内部电感器(L)之前、VOUT 位于电感器之后。 下面附加了一个典型的降压转换器拓扑。  

    与我之前的评论类似、5V 和3.3V 的原理图看起来与数据表中推荐的典型值一致。 就在那里、VOUT 是否会通过焊接桥意外地连接到电路板上的 SW? 如果您移除电路板上的器件并移除欧姆 SW 和 VOUT、您还会短路吗? 这将告诉我内部电路是否损坏、导致器件将 VOUT 短接至 SW、或者您的电路板上是否发生短路、从而导致 SMT 组装问题。 此外、您是否在5V 电路上看到了相同的症状、但您没有获得任何输出? 将 SW 短接至 VOUT 肯定会导致转换器调节任何内容的问题。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brittany、

    我可以获取有关此内容的更新吗? 我想确认器件的电感器是否因 EOS 而损坏、从而导致输出电压过低。

    此致、
    Jimmy