This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968-Q1:TPS22968是否包含 SOA 信息?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22968, TPS22966, TPS25940-Q1, TPS22966-Q1, TPS22968-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759053/tps22968-q1-does-tps22968-has-soa-information

器件型号:TPS22968-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22968TPS22966TPS25940-Q1TPS22966-Q1

尊敬的专家:

新年快乐!

我看到两个类似的负载开关 TPS22966和 TPS22968、我首先选择66来降低 Rdson。 但是、我注意到、虽然两个开关的额定持续电流为4A、但66具有 SOA 曲线、这表明对于 Tamb 85C 和100%导通时间、持续电流会降至大约1A。 我的问题是、这是否也适用于 TPS22968? 如果我希望100%的导通时间、在85C 下、4A 的持续电流、这对于汽车用例而言非常正常、我可以选择哪个器件、也许像 TPS25940-Q1这样的电子保险丝?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、  

    感谢您与 E2E 联系并耐心等待、因为我们中的许多人都在度假回来! 快乐的假期!

    TPS22966-Q1是一款较旧的器件、我们不会为包括 TPS22968-Q1在内的其他负载开关生成 SOA 曲线。

    SOA 曲线以及器件的电流承载能力最终取决于器件的结温和自发热。 查看 TPS22968-Q1、我们可以使用以下公式计算自发热和热结(Tj)温度:

      Iout= 4A
      Ron=~37m Ω、图7-8
      TJ max = 150C
      在其电路板上 θj -a=55.6 C/W *

      Δ Tj = Iout^2 * Ron *θj Ω-A
             = 4^2 * 0.037 * 55.6
             = 32.95C
      TJ =Δ Tj + Ta 最大值
        = 85 + 33C
        = 118C

    由于该器件在4A 工作温度下的热性能高达~118C、因此在环境温度为85°C 时、该器件将继续正常工作。 我在85°C 下运行 TPS22968-Q1时未发现任何问题。  

    TPS22966-Q1的 SOA 曲线看起来不正确、我将与设计一起检查以确保该图准确地表示电流降额。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch