This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116调节问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754684/lm5116-lm5116-regulation-issue

器件型号:LM5116

您好!

我尝试使用 LM5116验证240W 降压转换器、但没有结果。 我的第一个尝试是通过直流负载在输出中施加0.35A、0.75A 和1A5的电流、但 LO 和 HO 引脚中没有信号。 对于所有这些情况、VOUT 从0V 上升到100mV 左右。

然而、信号 UVLO 和 EN 中的电压分别为2V6和23V、这意味着控制器应该工作。

我已经检查了所有连接、它们看起来不错! 有什么想法或想法??

谢谢您、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    Vcc 是否出现?

    Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ambreesh、我看到的是5V7!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经记录了 HO (黄色)和 LO (绿色)、它们不是很好。 在 HO 中似乎没有规定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vcc 应调节为7.5V 左右。 您能否移除 VCC 上的任何负载并查看 Vcc 是否正常启动。


    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    电路原理图中。 您似乎没有将 VCC 电容器连接到 VCC 引脚。 应在 VCC 引脚上放置一个1uF 或更高的电容器以连接 GND。 应靠近相关器件引脚放置。

    希望这对您有所帮助?

    谢谢。

    David。