This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH432:VKA=10V 时的相位裕度与容性负载间的关系

Guru**** 2598455 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH432, TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758739/tlvh432-phase-margin-vs-capacitive-load-in-vka-10v

器件型号:TLVH432
主题中讨论的其他器件: TLVH431

尊敬的团队:

我的客户询问 VKA=10V 时 TLVH432相位裕度与容性负载间的关系、只有1.25、2.5和5V 数据、您能不能帮助以10V 共享测试数据? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:

    我们没有 TLVH431的数据。 是否有您的客户想要了解的特定 CLoad 或 and Ik?
    我已从帖子中删除您的客户名称、请勿在 E2E 上使用客户名称。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rory:

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复或发送电子邮件给我。

    -Marcoo