This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4030:LM4030是否有可处理高达50-100mA 电流的电路配置?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758679/lm4030-is-there-a-circuit-configuration-with-lm4030-to-handle-up-to-50-100ma

器件型号:LM4030
主题中讨论的其他器件:REF3450

LM4030B 是一款"超精密"并联基准(1%和20ppm/°C)、电流高达30mA。

是否有一个(简单)应用来构建具有更高电流能力的(超精密) 5V 基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    您要查找的确切规格是什么?

    REF3450可与外部 FET 搭配使用、 以 200mA 以上的拉电流实现5V 电压。  

    我们的任何串联基准都可以使用 FET 进行修改、以实现电流升压。

    请按照此数据表图7中的说明进行操作

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可

    -Marcoo