This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:加电后10分钟内输出电压轻微下降

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757155/tl1963a-output-voltage-slightly-decreasing-during-10min-after-power-up

器件型号:TL1963A
主题中讨论的其他器件: TL431LI

你好

应用:VIN=7V、VOUT=4.62V;IO=290mA;Ω  

初始上电:Vout=4.6206V,10分钟后 Vout =4.6099V,10h 后 Vout=4.6088

我想它可能涉及上电后温度升高导致的 VREF 温度漂移、如果是、对吗? 或任何其他因素?

我在数据表的第8页中看到、输出电压和温度曲线显示、当温度上升时、它确实存在输出电压衰减。

您能否向我推荐具有更高输出精度和良好温度漂移的其他 P/N?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    正确的做法是、随着内部温度因功率耗散而升高、输出电压预计会轻微降低。 这种温度漂移对于线性稳压器是正常的、这些稳压器的设计、测试和特性不同于针对小温度漂移而设计、测试和表征的电压基准。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan
    您能否向我推荐具有比 TL1963A 更高输出精度和良好温度漂移的其他 P/N?
    应用:VIN=7V、VOUT=4.62V;IO=290mA;Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    由于线性稳压器未针对小温漂进行设计、测试和表征、因此我将通知我们的参考团队此帖子、以防他们能够提供更好的帮助。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    您正在寻找哪种精度百分比?
    系统要求是什么?
    我可以想到的一个简单解决方案是以分立式 LDO 格式使用 TL431LI、如 DS 上的图32。
    www.ti.com/.../tl431li.pdf

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可

    -Marcoo