This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM53625-Q1:LM53625 (4.8V 至3.8V 设计),但 Vout = Vin=4.8V,而 Vfb=1.24v。 有人可以提出一些建议吗?

Guru**** 2596215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757319/webench-tools-lm53625-q1-lm53625-4-8v-to-3-8v-design-but-vout-vin-4-8v-while-vfb-1-24v-anybody-can-give-some-suggetion

器件型号:LM53625-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您增大输入电压、VIN=VOUT 吗? 我怀疑反馈电阻器网络中存在问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想在这个主题上跟你跟进。  如果您也增大输入电压、您是否能够帮助澄清 VIN=VOUT?

    谢谢、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您仍有相同的问题、请打开新主题、我们将为您提供支持。

    此致、
    Katelyn