This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:有关 BQ25895电池充电器 CDP 检测的查询

Guru**** 2599195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755464/bq25895-query-on-bq25895-battery-charger-cdp-detection

器件型号:BQ25895

大家好、

我们在产品设计中使用 BQ25895电池充电器。  

当我们将 USB 充电器电缆从 PC (USB 充电器端口)连接到设备时、会检测到 SDP、并且充电电流将限制为500mA。 对于 USB 移动电源、有时它会检测到 CDP 端口、但检测并不一致。
有一个与 CDP 模式限制相关的文档(请参阅附件)、但在 TI 网站上、此文档作为 BQ25895 IC 的勘误表不可用。 在本文档中、限制为 r.t 提到了 CDP 模式检测。 但是、该解决方法不可用。 您能不能告诉我们是否有任何解决方法?   
--
谢谢、
Usha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usha、

    遗憾的是、电子制造商并未始终如一地实施符合 USB BC1.2规范的 CDP 检测算法。 唯一的权变措施是让主机处理器按照 USB BC 1.2规范的建议在 USB 总线上执行完整枚举。 500mA 输入电流是否不足以让主机上电并执行枚举? 否则、您可以忽略 BC 1.2规范、短接 D+=D-并使用 ILIM 引脚设置加电时的最小电流。 该充电器具有 VINDPM 和 ICO 功能、可防止其输入电源轨崩溃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    因此、当 BQ25895连接到笔记本电脑(PC)时、在 BQ25895上检测 CDP 的唯一权变措施是按照 USB BC 1.2规范的建议、由笔记本电脑在 USB 总线上执行完整枚举。

    我的理解是否正确?

    只是保持好奇心! CDP 如何在具有移动电话的笔记本电脑上工作?

    此致、
    Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gireesh、

    是的。 我怀疑插入了手机的笔记本电脑正在进行枚举。