This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:当 Vin<2.2V 时、TPS62740不工作、但 Vout 和 GND 之间的电阻为20-30欧姆。

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758258/tps62740-when-vin-2-2v-tps62740-does-not-work-but-the-resistance-between-the-vout-and-gnd-is-20-30-ohms

器件型号:TPS62740

TPS62740的输入电压范围为2.2~5.5V

我们 遇到一个问题、即当输入电压小于2.2V 时、输出电压几乎接地。

当芯片不工作时、Vout 和 GND 之间的电阻是否非常小?

芯片内部电路是否有任何解释?如输出电压放电 电路、内部反馈分压器网络等

TPS62740 TPS62742 bd_TPS62740_41.gif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉由于假期而延迟。 我们将在1月的第一周尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您是如何/在哪里测量2.2V 输入电压的? 这是在 IC 的引脚上吗? 您能否在2.3V 和2.2V 输入电压下共享输入电压、输出电压和 SW 的波形?

    2.2V 输入电压非常低、接近于 UVLO 电平。 根据 D/S、输出放电电阻器(典型值为30欧姆)在 UVLO 中激活。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。

    我不太清楚它们是如何测量电压的。

    我从 TPS62740的数据表中获得了以下信息。

    1) Vuvlo+介于2.075到2.15V 之间。
    2) Vuvlo-为1.925至2V

    用户的困惑在于输入电压=1.8V,输出电压连接到 GND。
    Vin 低于1.925、Vout 锁定。 我向他们解释了这一点。 我也展示了数据表的图6。
    我们的客户非常同意这种观点。

    我期待你的答覆,如果我的解释有任何问题,我会漂移。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、图6对此进行了说明。