This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:MODE 引脚电阻器容差

Guru**** 2596125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758625/tps543c20-mode-pin-resistor-tolerance

器件型号:TPS543C20

请告诉我 MODE 引脚的电阻器值容差。

我了解数据表中建议的容差为1%或更低。

但是、我们的客户使用了22.7k Ω、但必须使用23.7k Ω。 是否允许此值?

实际上、模式电阻器允许多大的容差?

即使不保证超过1%的容差、我们也希望知道参考值。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    变化约为5%。 电路是否按预期工作? 我可以在假期后检查引脚功能的实际容差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢你的答复。
    我期待您在假期后的回复。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    我之前向您发送了 Excel 设计工具。 工作表"Sheet4"具有该引脚搭接电阻器的表容差。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kit-SAN、

    感谢您的回答。
    我可以检查 Excel 工作表上的容差。

    此致、
    Kohei Sasaki