请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在尝试使用输入瞬态来仿真升压转换器、其中 Vin 高于 Vout、set (Vin = 17V 和 Vout、set = 15V)。 我预期会发生的情况是、输入会传递到输出、大约为17V、因为17V 已经大于您的输出电压设定值。 相反、转换器看起来更像是仍在尝试升压17V 输入电压。 当输入电压为17V 时、它看起来稳定在20V 左右。
我的输入电压= 17V 大于预期的输入电压范围9-14V、这是否是一个问题?
此致、
Kevin