This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:禁用设置的想法

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758481/uc2825-idea-for-disable-setting

器件型号:UC2825

由于测量异常预防、我需要为 UC2825 (推挽)添加禁用电路。  

我认为 UC2825的 CT 引脚被外部电路短路、UC2825将被禁用。 (振荡将停止)

这个想法没问题吗?

如果还有其他好主意、请告诉我。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    我已要求我的一位同事回答这个问题,但请理解,可能会因假期而延误回应。 谢谢你。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    关闭 UC2825的正常方法有:
    a)将 ILIM/SD 引脚上拉至1.4V 以上。
    b)将软启动引脚下拉至低于1.1V。 这可以使用通过串联二极管馈送的外部晶体管或栅极轻松实现。
    我建议使用第二个选项、因为一旦清除故障、该选项将允许器件正常启动。
    谢谢
    Joe Leisten