This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C44:UCC38C44

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753338/ucc38c44-ucc38c44

器件型号:UCC38C44

尊敬的先生:

我将 UCC38C44控制   器用于我的反激式设计目前在轻负载和最大电压下面临反激式开关问题。  

我的设计是100V 至460VDC 输入  

输出功率最大值为17W

开关频率为30kHz、L = 1.95mH、

RT = 10K、

CT =3.3nF、测得的开关频率=28Khz

VAUX = 17V、

补偿器 R=270k、C1=10nF、C2=10pF

电流感应电阻= 1.25R。

在输入电压高达350Vdc 时、开关是正常的、但在该电压之后、开关波形往往会像抖动一样发生变化、脉宽会持续变化。  

我得到的一种解决方案是将 CT 值增加到4.7nF、从而将频率降低到20Khz、系统工作更好

我是否应该将 SMPS 设计为深度不连续模式、如保持 KRF = 1.25或更高? 是我的设计合适的

指导我使我的系统在全范围电压下保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharath Prabhu、您好!
    使用具有宽输入电压/负载范围的峰值电流模式控制可能会产生问题。
    如果 Ton 时间变得非常短、则导通电流尖峰可能意味着在您想要关断的峰值电流附近、电流感应信号仍在下降而不是上升。
    通过降低工作频率、您可以将要关断的峰值电流推高、并远离导通电流尖峰。
    如果您可以在 COMP 信号正常工作时(在低输入电压下)以及在工作不顺利时(高输入电压)发送示波器迹线、则可以极大地帮助我诊断问题。
    如果您可以向我发送包含值的原理图、也会有所帮助。 如果您不想在公共论坛上发布此帖子,请将其发送至我的电子邮件地址:j-leisten@ti.com。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,OK 会将所有详细信息发送到您的邮件 ID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharath Prabhu、您好!
    根据 CS 引脚波形、我的第一次猜测是正确的。
    在高输入电压下、Ton 周期非常短、以至于在超过所需峰值电流之前导通电流尖峰尚未结束。 这不是传统意义上的稳定性问题、因此无法通过调整补偿值来解决。
    如果您设置为峰值电流模式控制、则解决此问题的两个选项如下:
    1) 1)增加变压器的磁化电感。 这将增加吨持续时间。
    2) 2)降低开关频率。 这也会增加吨的持续时间。
    我希望这能解决您的问题。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计算 L 为 L= Vinmin* Dutymax (数据表中的0.45)^2/(2*Fswitch* Pin * KRF)

    它是否合适? KRF 对于我的宽电压范围运行有何好处

    100-400VDC 和

    300-900VDC

    2)降低频率:是否应将 SMPS 设计为30kHz,并选择20Khz 的 RTCT?

    3) 3)您可以分享选择补偿组件以实现稳定性的简单方法  

    因为您可以分享一些不稳定的示例条件、并通过递增或减小补偿值来共享相同的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    L=(Vinmin*Dutymax (数据表中的0.45))^2/(2*Fswitch* Pin * KRF)
    校正
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharath Prabhu、您好!
    您能否将原理图发送到我的电子邮件地址。
    在您的电子邮件中、您提到您已发送原理图、但我仅找到示波器图片。
    此外、您能否告知您从哪个文档中获取此公式。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharath Prabhu、您好!
    很抱歉耽误你的时间。 您能否提供变压器匝数比。
    反射输出电压是查看所需磁化电感值的重要参数。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PRI 匝数=90T

    AUX 匝数= 19T

    NP/NAUX = 4.7

    27V o/p 匝数= 29T

    10V 匝数= 12T

    10VE 匝数= 12 T       

    我的原理图是否正确、请尽早确认           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我电感计算的确切公式吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharath Prabhu、您好!
    我通过电子邮件回复了电感计算。 通过电子邮件发送附件比在本论坛上发送要容易得多。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharath Prabhu、您好!
    我再次研究了您的原理图。 可能是您遇到了不同的控制问题。
    请告知您从每个输出中消耗的功率是多少。
    具体而言、我需要知道17VSMPS 电源轨与27VE 和8Vx 电源轨的功耗。
    控制轻载电源轨时可能会出现问题、目的是控制其他负载较高的电源轨上的输出。
    请注意、这与初级侧调节控制器不同、初级侧调节控制器通过辅助绕组感测实际输出电压、而不是控制辅助轨上的电压。 这些根本不是一样的。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharath Prabhu、您好!
    我有一段时间没有得到你的答复,因此我将把这篇文章标记为"已关闭"。 如果您觉得还有问题需要回答、请随时打开另一篇文章。
    谢谢
    Joe Leisten