This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65310A-Q1:有关 BUCK1控制器的详细设计、如何选择输出电感器?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65310A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758573/tps65310a-q1-detailed-design-about-buck1-controller-how-to-choose-output-inductor

器件型号:TPS65310A-Q1

尊敬的所有人:

在数据表中,它告诉我们当我们选择 BUCK1控制器的输出电感器时,我们应该遵循以下条件:L=410*Rs, 那么,条件 来源是什么, 为什么系数是410?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我已将此帖子分配给直接支持此设备的 Murthy、因此请允许延迟回答您的问题、因为 Murthy 将不会返回到1月2日。

    谢谢、

    Abhinav。

    --------------------------

    有关多通道电源管理 IC 的更多信息、请访问 www.ti.com/PMIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将此主题分配给有关 TPS65310A-Q1器件的专家、他将尽快做出响应。

    请注意、从12月24日到1月2日这段时间是重要的美国假日期间、问题的答案可能会延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "rs"是感测电阻值。 因此、需要根据您的最大负载电流计算第一个 Rs。 则需要计算电感器。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

    感谢您的回答,但我想在方程式"L=410 Rs "中知道 为什么系数是410?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    考虑到最佳斜率补偿、410的系数值来自器件内部设计规格。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murthy:

     感谢你的答复。 但我想知道、如果系数410必须满足吗? 如果我选择的电感器值不符合等式3、我会遇到什么问题?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要选择电感器,请根据此公式计算理论值,然后选择市场上最接近的可用电感器,它应该适合您。 例如、如果根据计算得出的结果为5.5uH、则可以选择4.7uH 或6.8uH、两者都应该起作用。

    通常、占空比小于50%时、斜率补偿导致的次谐波振荡问题的风险非常小。 此外、如果您选择的电感值略大于计算值、则应该可以使用。 但是、请验证并确保您在电路板上没有看到所选电感器的次谐波振荡(PH1抖动)。

    此致、

    Murthy