This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751EVM-104:输出振荡

Guru**** 2769355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS23751EVM-104, TIDA-00617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756328/tps23751evm-104-output-oscillation

器件型号:TPS23751EVM-104
主题中讨论的其他器件:TPS23751TIDA-00617

您好!

我使用 TPS23751为我的设计供电。 我已经生产了几个100块电路板、有时我会看到输出电压的奇怪行为。 在启动期间、一些电路板开始振荡一个位。 振荡在原始电压周围的+-200mV 之间。 当我连接一个重负载(2 Ω)、然后只是断开它时、我也会看到这种振荡。 这对我的第一个问题是可靠的吗?  

P.S. 我在所有电路板上都没有看到这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daan、

    在我看来、它似乎遇到了一些不稳定性。

    您能为我提供有关您的设计的更多详细信息吗? (输出电压/电流、输入电压范围、拓扑)

    此外、您可以发布原理图、也可以通过直接消息发送。 我可以提供反馈。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我向您发送原理图。 我将通过这封邮件为您提供更多信息。 此电路基于为 PF3000供电的 TPS23751EVM-104。 PF3000的缺点是无法使用5V 电源供电。 因此、我们更改了反馈电阻器、使输出端电压为3.8V。 TPS23751的输出端是否有3.8V/4.5A 参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daan、

    听起来您遇到了一些轻负载调节问题。 VFO 是否是您的设计所必需的? 输出电压的变化需要对 VFO 电路进行额外的更改。

    我们通常建议为低电压4类设计使用有源钳位正向、但我们还提供了 TIDA-00617。 这是一种不带 VFO 的5V/5A TPS23751设计。 需要针对3.8V 对其进行修改。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、我们需要 VFO。

    您能不能告诉我 R33 (49.9Ohm)的功能。 在原理图中、我们移除了该电阻器。 我们可能会遇到一些软启动问题。 我们还更改了该部分中的光耦合器。

    此致、

    达安·范德·帕斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daan、

    对拖延表示歉意。 我将在本周跟进您。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daan、

    要回答有关 TPS23751EVM-104上 R33的问题:它可能会短路。 它用于环路注入以测量频率响应。

    此外、请确保您使用的光耦合器用于反馈环路(TPS23751EVM-104上的 U4)、具有80%至160%的 CTR。 这对于反馈环路的稳定性很重要。 用于 SRD 信号的光耦合器(TPS23751EVM-104上的 U3)可能具有较高的 CTR:300-600%。 我无法确定所选光耦合器(U26/U27)的 CTR、但请确保 CTR 遵循上述建议。


    在您的原理图中、我注意到 R173和 R164电阻器与 TPS23751EVM-104略有不同。 由于您使用不同的输出电压、因此这种方法很好、但请确保根据 SLVA305C 第2.8节中提供的指导调整这些电阻器的大小

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。 我找到了我的问题的解决方案。 我在原理图中添加了 R33、然后它正常工作。 所以我想它不能被短接哈哈。 现在、我的所有 PCB 都是稳定的。

    此致、

    达安·范德·帕斯