This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0PHPT DCDC4启动

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755682/tps65218d0-tps65218d0phpt-dcdc4-startup

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65218

您好!
   电源管理芯片类型 TPS65218D0PHPT DCDC4无法稳定地输出;当 TPS65218D0PHPT 被加热时、DCDC4可始终稳定地输出(24小时测试);但是在恢复正常温度后、DCDC4仍无法稳定地启动。 为什么?
   谢谢。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享您的原理图、以便我们验证设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Mastermodule-_5F00_-02_5F00_Input-Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brian。
    原理图应该没有问题。 我怀疑 TPS65218D0没有完全解决 TPS65218B0中存在的类似问题。
    谢谢、最好的爬梯、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    您能否提供一个示波器屏幕截图来显示 LDO1正确导通、DCDC3正确导通、然后 DCDC4无法导通?

    您还可以监控 DCDC1或 PGOOD、以显示 PMIC 无法完成加电序列的原因是 DCDC4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian
    我更换了三个 TPS65218芯片、已经解决了这个问题。 问题是 TPS65218启动不稳定。 我担心这问题会在我们的产品大规模生产后继续存在。

    谢谢、此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    请提供出现问题的范围截图、以便我们可以继续调试您的问题。

    请注意、由于美国假日的原因、响应可能会延迟到1月2日之后。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian
    由于以下原因,目前没有示波器截图。
    1\目前、只生产了一个 PCB 板。
    问题已通过更换芯片 TPS65218D0得到解决。
    3\现在的主要问题是担心芯片 TPS65218D0与芯片 TPS65218B1相同的固有问题,这将影响我们产品的后续大规模生产。

    快乐的假期!
    谢谢、此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    我理解您的担忧、但到目前为止、我们没有发现 TPS65218D0器件(PHP 或 RSL 封装)的质量问题。

    如果不调试问题并了解根本原因、我们无法确认 TPS65218D0器件存在任何问题。 请提供更多详细信息和示波器截图(如果可用)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brian
    昨天、我们与 TI 的 John Xu 先生进行了测试。 测试了您所需的测试波形和替换位置。 许先生将向您发送一封有关详细测试说明的电子邮件。 非常感谢。


    谢谢、此致、
    Alex