This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:关机问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755541/bq40z50-shutdown-issue

器件型号:BQ40Z50

大家好、

当将 BQ40Z50电池电量监测计置于关断模式并在延迟时间内存在充电电压时、我们的客户会发现一些异常。 您能否从以下观察结果中提供一些指导?  

我们观察到、在发出命令关断模式(0x0010)之后、电池芯片进入关断模式后、电池上施加的充电电压会导致充电电压下降  

意外行为。 根据技术参考手册(bq40z50-R1 - 2015年7月-第81页)、指示在命令发送到电池芯片后启动内部计数器。  

当计数器达到运输 FET 关断时间时、它会关闭 CHG 和 DSG FET、如果达到运输延迟、电池芯片将进入关断模式。  

 

在本例中、时序如下:

 

运输 FET 关断时间:10s  

配送延迟       :20岁  

 

 

我们尝试了以下测试序列:

 

-发送命令以进入关断模式

-断开充电器

-等待10s-13s - 10s 后、电池上的电压按预期关闭

-连接充电器

等待,例如200ms - 1s

-断开充电器  

-等待20秒-预计在等待时间过后,电池芯片处于关断模式。

-连接充电器

等待5s -唤醒电池芯片

-断开充电器

-检查电池是否被唤醒  

 

 

在运行上述测试序列后、我们观察到以下行为:

 

1) 1)在命令被发送到电池芯片后~2分钟内自动唤醒  

2) 2)如果在~1分钟后应用充电器、则唤醒工作。 才能唤醒电池芯片  


此外、如果1)或2)发生、电池芯片可能无法通过命令进入关断模式长达~3分钟。  

 

 

当唤醒无法按预期工作时、我们读取状态寄存器0x50 - 0x55。  

在0x54 OperationStatus 中、我们可以看到标志  

           CHG = 0 -充电 FET 未激活  

           DSG = 0 -放电 FET 未激活  

           SDM = 1 -通过激活命令触发关断

 

您能否提供建议,说明如何避免我们最终出现的这种状态,以及如何将芯片设置回正常操作模式?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    这将需要一些时间来复制和查看正在发生的情况。
    我们应该能够在2-3个工作日内回复您。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,

    感谢您的更新、并期待获得结果和建议。

    此致、
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    我尝试重复此问题、如果使用相同的设置、可能会有所帮助。
    是否可以从此软件包中发布 gg 文件?
    谢谢、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,  

    感谢你的帮助。 请参阅随附的 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../5482.gg.xlsx

    最棒的

    耶尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    我认为我能够重复你的问题。
    假期结束后、我必须咨询我们的固件团队、了解这种情况的发生原因。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    我与固件团队讨论了这一点、下面是您发送关断命令时会发生的情况:
    发送 SHUTDOWN 命令后、监测计将检查 PACK 电压是否<"充电器存在阈值"、然后在"FET 关断时间"后关闭 FET、然后在"发货关断延迟"时间(从命令发送之日起~μ s)后关断器件。
    如您所见、它仅在序列开始时检查 PACK 电压、并且关断也由固件控制。
    另一方面、从关断状态退出由硬件控制、一旦关断完成、当电池组电压大于 Vstartup 时、硬件将重新启动。 但是、除非器件已完成关断、否则不会对此进行检查。
    在这种情况下、器件看起来像卡在一个状态中、在对 PACK+施加电压之前、关断尚未完成、这就是您看到这种奇怪行为的原因。
    关断通常用于在电池组将处于存储状态时使用、即在电池组处于关断状态后再重新连接到充电器之间存在很长的时间、 因此、唯一的权变措施是确保仅在电池组在一段时间内不使用时才启动关断。
    此致、
    Swami