This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:SMB 连接错误

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756115/bq40z80-smb-connection-error

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

EV2300/2400和 BQ40Z80之间存在通信错误。

有时连接正常、但有时会发生错误。

PC 和 EV2300/2400连接正常、但 EV 和 BQ 连接错误。

附加图片为 SMBC 和 SMBD。

我还需要了解哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 ev2400。 bqstudio 说的 ev2400是什么版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    版本为1.3.86、客户正在使用 EV2400。
    EVM 也是如此。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您获得了哪个版本的 EVM? 我们从 E1到 B 版进行了一些更改。但是、它们中没有一个具有通信问题。 您的线路可能需要更强的上拉电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    我通过板载 EV2400使用 Rev.B 板再次检查了它。
    唤醒开关打开后、我可以联系 BQ40Z80。
    但在2~3秒后、它断开连接。
    当我再次按下 WAKE 按钮时、我可以再次联系 BQ40Z80、但它再次断开连接。

    当我尝试它时、我没有连接负载。
    我是否必须连接负载?

    BQstudio 版本为1.3.86、电源为32V、用于电池仿真。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    保持电池组侧或充电器侧连接。 如果它在那里看到电压、它将保持上升。