This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:EMI 建议文档

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755563/bq25890-emi-recommendation-document

器件型号:BQ25890

您好!

我正在尝试使用 BQ25890解决我们的充电器设计中的辐射 EMI 问题。 我找到了该建议文档 https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/bq2589xbq2419x_5F00_29xlayoutandEMIrecommendation.pdf

在第11页中、它提到了"BQ241xx EMI 注意事项"文档。 我可以访问此文档吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    很抱歉,但我不知道这份文件。 如果您有具体问题、我很乐意回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    您是否有任何 EMI 问题可供我为您解答?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    在执行以下操作后、  

    VSW 节点处的 RC 缓冲器

    值:(1R3-S3A-0.5W)+(820pF-S2X-50V)

    1nF 旁路:PMID、VBUS、VSYS

    BTST:10欧姆

    VBUS 铁氧体磁珠:120欧姆、0805

    与原始版本相比、我可以看到很多改进。

    我将在接下来的几周内再次进行 EMI 预扫描、以验证缓解措施是否足以满足 FCC B 类限制。

    您还有其他改进建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  缓冲器将始终降低 EMI、但会降低效率。   第一个选项是尽可能靠近 PMID 和 GND 的小型0.01-0.1uF 电容器。  如果不起作用、则可以尝试使用与 BTST 电容器串联的电阻器来降低 FET 导通/关断时间、但也会看到效率下降。