请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63000 我们使用的是 TPS63000、具有以下电路:
已遵循布局指南、但我们在1kHz 时获得+/- 300mV 输出的振荡信号。 有什么想法会导致这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.