This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:Vout 纹波和频域图@ 5Vout

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756688/tps63050-vout-ripple-and-frequency-domain-plot-5vout

器件型号:TPS63050

大家好、

我能否获取5VOUT @ Vin = 2.5V 和3.3V (轻负载和非轻负载)的输出电压纹波屏幕截图? 如果可能的话、辐射发射的一些频域图会很棒、但如果不可能的话、我理解。

您也可以通过电子邮件联系我们。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    5V 时的纹波与3.3V 时的纹波没有很大不同。 也许最简单的方法是使用 EVM、在5V 电压下对其进行返工、然后进行系统所需的测量。

    辐射发射在很大程度上取决于电路板布局和负载分布。 您希望通过获取此数据来澄清哪些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    由于您的一方没有答案、我希望您可以解决这个问题。 如果情况并非如此、请在此主题上发帖、或者如果已锁定、请启动新主题。