This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:Q1变体

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020-Q1, TPS63802, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754347/tps63802-q1-variant

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件:TPS63020-Q1TPS63020

大家好、

我们是否计划使用 Q1型号发布此器件?  如果是、何时?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    目前、我们没有计划将 TPS63802作为 Q1型号发布。 但 TPS63020-Q1已推出。 请检查这是否已满足系统的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我已经向我的客户推荐了该器件-但他们要求 EP 或 HR 中的器件具有较低的第二轨静态电流、可以直接从具有降压/升压功能的电池获取、也可以从020的输出获取、以降压方式运行。

    输出电流约为1mA。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    1mA 电压轨所需的电压是多少? 您建议直接从电池或从 TPS63020的输出获取哪些可能的输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.3V。

    输入可以来自锂电池(2-4.3V)或 TPS63020的输出。 但它需要作为 Q1、扩展温度(军用) 或 EP 提供。

    从我收集的内容来看、使用两个的解决方案似乎是唯一的解决方案-但很高兴听到其他选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    两个输出电压是否都应为3.3V? 我仍然不完全了解该系统。 如果您不想在 E2E 上共享某些数据、可以使用 lbs_request@list.ti.com 向发送更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    抱歉。 由 TPS63020单节锂离子电池供电的第一个电压轨为系统提供5V 电压。 我们需要一个额外的3V3电源轨、两个电源轨在输出端都只需要大约1mA 的电流。
    我正在尝试了解获取该第二个3V3电源轨的最佳选择是什么、输入可以是来自020的5V 输出(在这种情况下、降压就足够了)、也可以是来自电池电压的第二个降压升压。

    理想情况下、我们希望保持 Iq 尽可能低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    我是否正确理解了在应用充电器时、输入电压可能会高于4.3V?
    对于这些低电流、TPS63020无疑是一种过度使用、我认为在 TPS63020的输出端使用 LDO 而不是2 TPS63020更有效。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    由于您的一方没有答案、我希望您可以解决这个问题。 如果情况并非如此、请在此主题上发帖、或者如果已锁定、请启动新主题。