主题中讨论的其他器件:CC1310、 TPS63000
我看到一批 TPS63001稳压器出现了奇怪的行为。 PCB 由 TI CC1310、一些其他低功耗传感器和 TPS63001组成。 该电路板最终将由锂电池供电、但现在由工作台电源供电。 无线电 TX 期间的预期最大电流为15mA、静态电流应约为2mA (主要是由于功率 LED 亮起以进行调试)。
在第一批8块电路板中、4个 TPS63001稳压器被关闭:在首次加电时、它们开始消耗200mA 电流、而其他器件未加电。 使用无线电时、电流将跳至215mA、但绝不会远低于200mA。 使用 FLIR 时、出现故障的稳压器为红色热(超过150C)。 其他4个单元按预期工作。 4块有缺陷的板上没有短路、所以我更换了4个稳压器、认为它们可能有缺陷。 它们的功能完全符合预期。 在我们完成测试时、我们有8个工作板。 他们都接受了程序,他们都通过了初始测试。
我一直在使用其中两个单元进行传感器校准、并注意到静态功率开始缓慢增加。 从两天前开始、基线功率为5mA、在无线电 TX 期间峰值达到20mA、然后下午上升到40mA (峰值为55mA)、在夜间运行后、昨天早上为100mA (峰值为115mA)、下午上升到150mA (峰值为165mA)、 稳压器变得很热。 之后我不想让它无人照看。
电路板相对简单、有三个电源轨-电池的电源轨(目前使用工作台电源)、始终开启的3.3V 稳压线路、 以及一条辅助线路、该线路由 MCU 启用以打开传感器并连接到3.3V 稳压线路。 电路板上有测试点、允许我使用工作台电源直接驱动3.3V 稳压线路并旁路稳压器。 电路其余部分的静态功耗完全符合预期- 15mA 峰值、2mA LED 在一切睡眠时的静态功耗。
稳压器设计基于 WebBench 输出、但由于可用性、我不得不进行一些器件替换。 稳压器的滤波电容均额定电压为50V (输入电压绝不会超过4V)、输入为10uF、输出为3系列(10uF、47uF 和100uF)。 10和47uF 靠近稳压器放置、而100uF 位于稳压器和 CC1310之间。 电感器2.2uH 的额定电压为20V 和500mA、几乎靠近稳压器。
电路板上还有其他温度敏感型组件、因此我们使用了在220C 回流的较低温度焊锡膏、因此我认为我们不做任何事情。 我不确定从哪里开始...