请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5105 主题中讨论的其他器件:CSD87588N、 CSD87333Q3D、 CSD88584Q5DC、 CSD87353Q5D、 CSD87334Q3D
我正在研究将2个 LM5105半桥栅极驱动器用于全桥线圈驱动电路(请参阅原理图)。 对于桥式 FET、我将查看 CSD87588N 双 N 通道器件。 该电路的一些参数如下所示。
- VDD 和电桥电源电压= 14V
- PWM 输入= 327kHz (0 - 100%占空比)
- 输出驱动波形=正弦波
- H 桥负载= 22uH 至160uH 绕线铁氧体磁芯电感
- H 桥电流= 18A 峰间电流
- H 桥功率耗散= 1.5W
- 此电路用于生成交流磁波形
问题
- 哪些因素决定您是否需要添加可选的外部自举二极管?
- 内部二极管的正向压降相当高。 如果电路板上还有空间、是否最好添加一个快速低压降外部二极管?
- CSD87588N FET 是否是此应用的理想选择?
- 我不太熟悉高侧和低侧具有不同规格的双 N 沟道 FET 器件。
- 我们目前在类似的 H 桥应用中使用 Vishay Si7218DN 双路 FET、但该器件目前列为 EOL。
- 您是否看到使用14V 驱动 CSD87588N FET 栅极的任何问题。 数据表中列出的最大栅极驱动电压(Vgs)仅为16V。
感谢您的帮助-
Scott