This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24100:请定义 VI (OUT)

Guru**** 2596595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755489/bq24100-please-define-vi-out

器件型号:BQ24100

请在 bq24100数据表的第9页定义 Vi (out)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VI (OUT)是施加到 OUT 引脚的外部电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你确定吗?  OUT 引脚是直流/直流转换器的开关节点。  这真的很有意义。  您是指 BAT 引脚上的电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在测试仪上、此充电器被测试为开环、这意味着没有电感器并且它不会切换。 因此、执行的任何测试都是在引脚保持恒定直流电压的情况下进行的。 Vi (XXX)是解释测试仪测试条件的旧术语。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、对于尝试在电路板上测试该器件以确定其设计是否正常工作的设计人员而言、这意味着什么? 具体而言、应在正常工作的充电器电路中的哪个位置测量以确定该部件是否正确进入和退出睡眠模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值和最大值说明:VCC <= VIBAT + xx mV。 VCC 必须比 VBAT 高 xxmV、否则 IC 进入睡眠模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是否回答了客户的问题? 我同意数据表令人困惑。