This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H200A-Q1:高侧开关和过流保护电路

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757074/tps1h200a-q1-high-side-switch-and-over-current-protection-circuit

器件型号:TPS1H200A-Q1

尊敬的团队:

您能否查看下面的客户评论?

令我们感到困扰的参数是“外部电流限制精度”,在我们的案例中为+/-15%。

  1. 这种精度迫使我们设计 一个能够提供更多电流的电源–这对我们来说是一个缺点,请检查这种不精确度是否实际上更小?
  2. 如果我们将   “外部电流限制精度”与温度影响相结合,那么总电流限制精度是多少?

该器件是否有更严格的电流限制精度的方法?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您驱动的负载是多少?

    电流限制精度规格包括温度工艺和老化因素。 我将检查您是否可以拧紧该规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您的回复。

    1. 对于第一个电路:
      1.  负载 的浪涌电流为800mA、持续时间约为120ms。  

    2.对于第二个电路:

      1.  负载为双倍- 1600mA 的浪涌电流、持续大约120ms。

    祝您愉快的假期、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、
    每个驱动器的标称负载是多少?
    请注意、它们不应在电流限制下运行。 他们是希望 HSS 钳制浪涌电流、还是希望让它钳制、但担心之后会发生变化?