This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:低侧 FET 的 RDS (on)最小值/最大值

Guru**** 2385290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756435/tps53353-rds-on-min-max-of-low-side-fet

器件型号:TPS53353

您好!

我们收到了客户关于 TPS53353的问题。
请帮帮我们。

[问题]
低侧 FET 的最大和最小 RDS (on)是多少? 他们希望计算 OCL 的变化。 它们不提供保证。 他们会将其用作参考。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tateo-San、

    低侧 FET 的 RDS (ON)范围为1.5m Ω(最小值)至2.4m Ω(最大值)。

    谢谢你。  

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 让我确认一件事。 您提供的数据的温度条件是什么? 这是-40至125°C 吗?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、
    提供的数据是室温下的数据。 数据仅基于工艺变化。
    谢谢你。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 您能否在-40°C 至125°C 的温度范围内提供低侧 FET 的最大和最小 RDS (ON)? 它们不需要保证。 他们会将其用作参考。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    低侧 FET 的 RDS (ON)在-40°C 至125°C 的温度范围内的范围为1.5 m Ω(最小值)至2.65 m Ω(最大值)。

    谢谢你。

    Amnat