This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:POWERGOOD 引脚的容差

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758741/tps659037-tolerance-of-powergood-pin

器件型号:TPS659037

您好!

我想问一下 POWERGOOD 引脚的容差、因为没有明确的规格。 我想最大额定值应该是2.15V 或5.25V、如绝对最大额定值中列出的那样。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    我已将此主题分配给 TPS659037器件专家、她将尽快做出响应。

    请注意、从12月24日到1月2日这段时间是重要的美国假日期间、问题的答案可能会延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的支持。 我正在等待您的更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    如 TPS659037数据表规格表的第4.17节所示、最大上拉电压容差为 VRTC。 为该电压供电的 LDOVRTC 最大值为1.85V (规格表的第4.6节)。

    正如您在绝对最大额定值中所示、引脚可在有损坏风险之前保持高达2.15V 的电压。 在高于 VRTC 电平(高于1.85V 且低于2.15V)的情况下运行不能保证引脚正常运行、只能保证引脚不会损坏。

    谢谢、
    纳斯塔莎