This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:绿色 LED 在批量电路板上不工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758837/lm3435-green-led-not-working-on-batch-of-boards

器件型号:LM3435

我有一批 LM3435 LED 驱动器板、其中绿色 LED 不亮。  在其中一个电路板上可以正常工作(尽管我已经将其发送给开发人员、因此我无法对其进行差分)。  TI 审查了该原理图。

我已经检查了很多东西、但我有一些问题可以帮助我更好地进行调试。  

  • 我已验证绿色控制信号是否亮起。
  • 我看到 IREF 上有一个小电压
  • 我看到 GLED 引脚上的输出、尽管它不同于 RLED 和 GLED
  • 我看到 CR 和 CB 上的匹配波形、但 CG 上的波形较小
  • 启用故障检查、不报告故障。
  • 从 VOUT 和 CG 到绿色 LED 欧姆输出的路径
  • 寄存器0x01、0x02、0x03全部设置为0x5E。  将0x01 (绿色)设置为0xFF、将另外两个设置为0x00会导致绿色 LED 上没有输出。

VOUT 上的电压似乎上升和下降。  我不确定这是否是预期的、控制方案的一部分、或者是否有问题? 它就像一个具有直流失调电压的小方波。  红色输出电压波形低于 VOUT、似乎与蓝色输出电压匹配。 但是、除了电压差很小外、绿色输出电压似乎几乎完全跟随 Vout 波形。  这让我认为没有电流流过绿色输出。

我知道波形会有帮助,但我太累了,不能接受它们:)   

那么、不管怎样、我想知道 VOUT 是否应该稍微上下移动、或者它是否应该像正常的稳压器输出那样稳定? 编辑:我阅读了更多内容、似乎为了保持效率、确实有了变化。

我假设为绿色 LED 供电的电流从 Vout 流过 LED、返回 GLED 引脚、然后通过 MOSFET 到达 GND?  这是否使用特定的 GND 引脚?  换句话说、GLED MOSFET 的输出是否仅绑定到一个或两个 GND 引脚?  我想知道其中的一个是否可能焊接得不够好。  

有没有关于我应该观察或测量的内容的指针可能会指向正确的方向?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    您将向 RCTRL、BCTRL 和 GCTRL 引脚发送什么、占空比、脉宽和相位? 绿色 LED 的 VF 高于其他 LED、导通时间可能不足以使 Vout 升高。 您的 Vout 电容器大于数据表中的电容器、但如果 CTRL 信号足够慢/电流足够高、则该电容器应正常工作。 我必须查看波形才能知道。 我确实注意到这次大约61.9千欧 IREFx 电阻器将输出电流设置为0.4A。 我发现范围应该是0.5A 到2A、但我认为这不是您看到的问题、这在数据表中、最后一段在第10页。 您可以尝试减小 Vout 电容器以查看其是否开始工作、或者只查看 Vout、它应该看起来像一个具有直流偏移的三级方波。

    是 Vout 移动以调整 LED VF、绿色 LED 往往高于其他颜色。

    您构建了多少块电路板、有多少块电路板在工作? 我刚才所说的问题,是一个董事局的工作,很多人不工作,这是很奇怪的。

    我认为接地连接不是您的问题。 示波器图片对此会有很大帮助。 VOUT、CR/CB 和 CG 以及 CTRL 信号

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、


    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、