This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:webench 设计的输出电压错误

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756742/lmr23610-wrong-output-voltage-with-webench-design

器件型号:LMR23610

大家好、

我正在尝试使用 LMR23610制造电压稳压器、但我遇到了输出电压的一些问题。 我创建了一个9V 至30V 输入和3.3V/1A 输出的设计、并且每个 PCB I 焊接上只获得2.7V 电压。 我检查了我的所有组件值和设计、一切看起来都不错。 是否有人已经有了同样的问题?

感谢您的回答!

回头见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦特

    请探测 FB 节点。 您读的是1V 吗? 它是否稳定?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对其中一个 PCB 进行了完全回流焊、这一个看起来工作正常。 但它只有一个、超过5个其他的。
    我在不工作的电压上测量了 FB 电压、它是稳定的1V 电压。 我还发现、当我用探针为系统供电时、引脚3和接地之间存在 Cvcc 火花。 当我去除 Cvcc 火花时、 这是正常的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦特

    绝对不应在任何时候出现火花。 如果回流焊解决了问题、听起来可能是焊接/组装问题。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也是这样想的。 但我尝试再组装4个 PCB、所有这些 PCB 的输出电压仍为2.6至2.8V。 几个小时后、回流焊 PCB 再次具有2.7V 输出。 我不明白问题来自哪里。 我使用该输出驱动高功率 LED、以便在电压从3.3V 下降到2.7V 时清晰可见。  应在3.3V 时采用350mA 电流。 在压降情况下、2.7V 电压仅需100mA。

    我还尝试使用 LMR23610数据表中的建议布局、以获得最佳结果。

    下面是我的完整 PCB 原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦特

    未附加图像。 请重试。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦特

    如果 FB 稳定在1V、则 IC 不是问题。 LM23610将调节输出以设置 FB = 1V、当 VOUT 为2.7V 时、系统其余部分似乎在 FB 提供1V 电压。

    请附上您的布局。 我要看一下。

    另请尝试在输出端组装1至10uF 陶瓷电容器。 这可能会有所作为、但我对此表示怀疑。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我觉得焊接在电路中的作用很大。 有些回流有时会工作、然后开始在2.7V 至3.3V 之间振荡。 现在、我有3个看起来正常工作的 PCB。 我根据建议的布局来附加我的布局。 我将尝试在输出端放置另一个电容器、以查看是否有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦特

    这是一个非常好的布局。

    我建议使用万用表测量电路板周围的电压和电阻、并比较好电路板和坏电路板。 我怀疑这与组装有关、因为回流会改变电路板的运行。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦特

    您是否有机会四处探查? 这是怎么回事?

    Sam