This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:负载开启时、输出增加

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755203/lm5085-the-output-is-increasing-when-the-load-is-on

器件型号:LM5085

我刚刚使用 LM5085制作了一个直流/直流模块。

输出设计为12V。

事实上、当无负载时、输出为12.10V。

当负载打开时,输出将高达12.5V。

当负载电流高达3A 时、输出将更改为13V。

此外、输出是稳定的。

LM5085是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吴石

    这不是正常现象。 您如何测量此值? 您能否共享原理图和布局?

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查原理图和布局。

    此外、底部的布局布线有一个完整的 GND。

    我刚刚使用数字万用表测量了 VCC_MCU1_12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您将万用表连接到何处以测量输出电压? 控制器从靠近 C428的位置感测 FB、因此您应该从 C428进行测量。

    尝试卸下 R424。 这会将纹波注入更改为简单的前馈电容器。 这可能会改变事情。

    这种不正确的 VOUT 随 VIN 变化吗? 例如、如果您将 VIN 增大到10%、那么13VOUT (满载时)也会增大10%?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我没有听到你的反馈。 我将关闭此主题。 如果仍有问题、请作出回应或再次发布。

    谢谢、
    Sam