This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:两个并联的 TPS22976 (4通道)

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758128/tps22976-two-tps22976-4-channels-in-parallel

器件型号:TPS22976

大家好、

 

我的客户将通过将两个 TPS22976 (4个通道)并联以获得13A 的总输出电流来扩展现有负载开关的功能。

如果有任何问题或设计问题、您能否提供意见? 谢谢!

 

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    感谢您通过 E2E 与我们联系、并耐心等待、因为我们中的许多人都在度假回来。  

    此配置没有任何问题、请参阅此应用手册、了解 有关 TPS22976并行配置的更多信息。 您也可以以类似的配置连接两个 TPS22976。  

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch