This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87332B-Q1:LP87332B-Q1

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87332B-Q1, LP8733-Q1, LP873222-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757690/lp87332b-q1-lp87332b-q1

器件型号:LP87332B-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8733-Q1LP873222-Q1

大家好、

我计划使用 LP87332B-Q1:

输出电压 : LDO0 = 2.5V, LDO1 = 3.3V

但是问题 : 启动时 LDO0在3.3V 时打开 => 对负载芯片有风险

问题:  

-      是否有类似的部件没有此启动状态?

这      可以在这个部分解决吗?

-      能否将 SDA/SCL 控制用于单独的使能特定输出?

 

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi、

    这里有几个不同的选项。 第一种方法是使用 LP87332B-Q1、但保持使能引脚处于低电平、直到您能够通过 I2C 修改 LDO0输出电压。 第二个选项是使用 LP8733-Q1、该器件设计为在启动时通过 I2C 进行配置。 默认情况下、该器件禁用了所有稳压器、并且没有定序、因此即使 EN 引脚意外变为高电平、稳压器在不需要时也不会输出3.3V 电压。 LP8733-Q1是一个更安全的选项;它只需使用更多 I2C 命令、因为您必须设置所有器件设置、而不仅仅是要更改的一个电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢你的答复。  后续问题-

    如果我通过 PMIC 的其中一个 LDO 输出馈送控制 MCU (使用默认3.3V)-当 EN 引脚变为高电平时、我将需要打开该 LDO、但我仍希望第二个 LDO 在 EN 引脚上保持关闭状态 (在启动后由 MCU 通过 I2C 进行控制)。

    是否有其他器件版本具有不同的稳压器默认设置?

    具体来说,只有一个在 EN->HIGH 或不同的默认电压设置上打开。

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../LP87332.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi、

    很抱歉耽误你的回应、我是在假期外出的。

    LP873222-Q1将 LDO0设置为3.3V 并通过 EN 引脚启用、而将 LDO1设置为通过 I2C 启用。 但是、这是该器件的较低电流版本、因此降压电流限制为2A、而不是3A。 如果较低的电流正常、这将是一个不错的选择、并且实际上会更便宜。

    这是我看到的唯一选择、无需执行定制 OTP、这将需要业务案例审查、并且交货周期会更长。 如果您想继续使用此选项、请联系您当地的 TI 销售代表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi、

    我还想注意的是、对于此版本的器件、BUCK0和 BUCK1也会分别在3.36V 和1.54V 的使能引脚上打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    它可能与我相关。  

    只需确保- LP873222-Q1可以同时在两个 DC2DC 输出端支持2A 电流、我的回答是否正确? (两个稳压器上的电流均为+ 2 x 300mA)  

    谢谢、祝您新年快乐、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi、

    你是对的。 BUCK0和 BUCK1可同时输出一个恒定2A、而 LDO0和 LDO1可输出一个恒定300mA。