This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065:TPS62065和 TLV62065之间的差异

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62065, TPS62065
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758131/tps62065-difference-between-tps62065-and-tlv62065

器件型号:TPS62065
主题中讨论的其他器件:TLV62065

大家好、

TPS62065和 TLV62065之间有何区别? 我比较了这两个插座、没有发现更多的差异。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能告诉我这是哪种应用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amelie:

    TPS62065和 TLV62065与 P2P 兼容并提供非常相似的功能。

    但是、数据表中突出显示了一些差异:
    - TPS62065的 VIN、max = 6V、TLV62065的 VIN、max = 5.5V
    - TPS62065的 VFB 精度(PWM)=+/- 1.5%、TLV62065的 VFB 精度(PWM)=+/- 2%
    -对于 TPS62065、Rdischarge = 75欧姆至1450欧姆、而 Rdischarge = 200欧姆(典型值) 电源设计
    -对于 TPS62065、ILIMF (max)= 3.3A;对于 TLV62065、ILIMF (max)未指定
    - ILIMF 针对 TPS62065指定了完整的 VIN 范围、而 ILIMF 针对 TLV62065规定了 VIN=3V 至3.6V 的范围

    此致、
    Yann