This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:输出电流限制机制

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, PMP9779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758717/lm3478-output-current-limit-mechanism

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: PMP9779

您好!

我使用 LM3478作为升压转换器、它接受5V 输入并产生12V @ 3.6A。 我希望输出电流限制为4A、因此我计算出 RSEN 为10毫欧。 使用的电感器值为2.2uH、开关频率为500kHz。 与10nF 电容器(Csl)一起使用了100欧姆的附加斜坡补偿电阻器(RSL)。 我观察到以下情况:

1) 1)输出调节为12V 直至3.8A、这是理想情况。

2) 2)由于通过2.667欧姆电阻施加4.5A 输出负载、电压降至11.6V、而不是降至接近0伏。 输出电流为4.23A

3) 3)由于通过2.2欧姆电阻施加5.5A 输出负载、电压降至10.6V、而不是降至接近0伏。 输出电流为4.78A。

4) 4)通过2 Ω 电阻施加6A 输出负载时、电压降至10.2V、而不是降至接近0伏。 输出电流为5A。

那么、上述行为是否正常? 我希望一旦超过电流限制、输出电压将大幅下降至接近0伏。 设计中是否有任何错误?

谢谢、

Bhargav Saikia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikia、

    这种现象是正常现象、即峰值开关电流超过限制后的逐周期电流限制。 如果需要立即关断、您可以添加额外的 OCP 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    因此、即使在触发电流限制后电压未降至零、这也是正常的。 但是、如果设计为将输出电流限制在接近4安培、对吧? 但是、当我加载2欧姆电阻时、获得的输出电流为5安培、而不是4安培;输出电压从12V 降至10V、而不是降至8V (随后、通过2欧姆负载发送4安培)。

    那么、我能否得出结论、我的设计可能存在一些问题? 输出电流不应超过4安的最大电流限制值、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    实际上、对于 LM3478、它只限制了峰值开关电流、而不是输出电流。 因此、当峰值开关电流超过限制时、输出功率(VoXIo)不会再增加、但输出电流仍可能增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的澄清。 是的、我可以观察到输出功率被限制在48至50瓦左右。 您能不能建议使用任何将输出电流限制为4A 并且不允许比它更大的输出电流的备选器件型号(具有输入5V 和输出12V @ 3.6A 的升压转换器)?

    谢谢、

    Bhargav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhargav。

    通常需要添加额外的过流保护电路。 与参考设计 PMP9779中的情况类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Helen、

    感谢您的支持。

    此致、

    Bhargav。