This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25925:瞬时电源故障的 UVLO 响应

Guru**** 2924690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758477/tps25925-uvlo-response-for-instantaneous-power-failure

器件型号:TPS25925
主题中讨论的其他器件:TPS2595

请告诉我 瞬时 电源故障的 UVLO 响应时间。

我想知道电源故障和瞬时恢复的情况。

当电源故障恢复时间太短时、我想 UVLO 无法检测到此故障。

是否有要求故障时间的规格?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    如果您使用 EN/UVLO 引脚来设置 UVLO 电压 、并且发生电源故障、则器件会在 TD、OFF 内开始关闭、如下面的时序图所示。

    如下表所示、关断延迟约为11us。 实际下降时间 TF 取决于负载和输出电容。

    您的电源是否能在11us 内恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉文-圣

    感谢您的建议、

    我想在"???"时了解以下响应时间。

    我认为、当恢复过快(干扰)时、UVLO 功能的内部电路不工作。

    请告诉我 UVLO 的运行边界或通过边界。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    请忽略我之前 的回复、因为我认为器件是 TPS2595、而不是 TPS25925。

     µs、对于 TPS25925、EN/UVLO 信号下降沿存在去毛刺脉冲延迟。为了快速检测电源故障、该延迟特意保持在低电平(典型值1 μ s)。 对于需要在 EN/UVLO 上实现更高抗尖峰脉冲延迟或电源噪声特别大的应用、建议使用从 EN/UVLO 到 GND 的外部旁路电容器。 数据表的第8.3.4节对此进行了说明。

    在1us 抗尖峰脉冲时间后、内部 MOSFET 栅极在0.4us (典型值)内被拉低。 因此、从 EN/UVLO 低于其阈值到栅极被拉至低电平所需的总时间为1.4us (典型值)。

    如前所述、Vout 下降的实际压摆率取决于 Cout 和负载。 为了避免因干扰而导致关断、您可以在 EN/UVLO 到 GND 之间使用去耦电容。

    希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    你还有其他问题吗? 如果没有、我们可以关闭这个线程吗?