This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8557:LP8557的 I2C 地址

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758762/lp8557-i2c-address-for-the-lp8557

主题中讨论的其他器件:LP8557LP8555

您好、先生、

系统上只有一个 I2C 接口、但我需要控制10个以上的通道 LED。  

我是否可以 串行方式连接2或3 LP8560的 I2C 接口? 是否可以更改 LP85571的 I2C 地址?  

如果无法更改,您是否可以建议10通道以上 LED 控制的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teresa、
    无法更改 LP8557I I2C 地址。 您使用什么器件来控制10通道 LED?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Teresa、
    LP8555是一款具有 I2C 的12通道背光驱动器、您的详细信息应用是什么? 该器件可能会为您提供帮助。 谢谢。
    此致
    肖恩