This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TI K2L EVM 原理图 TPS65400 SW2输出存在问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759081/tps65400-ti-k2l-evm-schematics-tps65400-sw2-output-is-problem

器件型号:TPS65400

您好!

我们在设计中使用 TPS65400。 该电路与 TI K2L EVM 电路完全相同。

问题是、我们得到的是3.3V、而不是1.8V。 已尝试将补偿值更改为2200pF、12k 等 但问题是一样的。

当我们加电时、SW2输出最初约为1.5V、并且缓慢增加至3.3V

请建议您对 done..in K2L EVM 电路进行任何更改???

此致、

Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查这些组件是否焊接在电路板上、以及是否与原理图所要求的一样。 其他3个通道工作正常吗?

    您能否在此处发布波形以下内容?

    1、 Vout2和 SW2 处于 稳定状态。

    2. Vout2和 SW2启动。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。

    我们的问题与下面链接中的问题类似。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/650140?TPS65400-One-of-the-outputs-is-wrong

    在该链接中、未提及该解决方案。

    我已经更改了邮件中提到的 COMP R 和 C 值。 但问题仍然存在。

    在 K2L 电路板中、使用不同的芯片代替 TPS65400。 这种变化的原因是什么??

    请尽快答复。

    此致、

    Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumathi、

    在这个问题中、我想他们提到的"硬件问题"可能是反馈电阻器错误、引脚连接错误等。 我认为你没有同样的问题。

    补偿 R 和 C 可以使环路稳定、因此输出电压已接线。 然而、即使环路不稳定、Vout 通常也会振荡、而不是上升到更高的电压。 这就是我在上一篇文章中询问详细波形的原因。 至少、请帮助捕获 SW3和 Vout3波形。 谢谢!

    您能解释一下"在 K2L 电路板中使用不同的芯片而不是 TPS65400"吗? 我没有得到你的意见... 我们的 EVM 正使用我们正尝试通过该板进行评估的 IC。

    此致、

    Hao