Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
您好!
我们在设计中使用 TPS65400。 该电路与 TI K2L EVM 电路完全相同。
问题是、我们得到的是3.3V、而不是1.8V。 已尝试将补偿值更改为2200pF、12k 等 但问题是一样的。
当我们加电时、SW2输出最初约为1.5V、并且缓慢增加至3.3V
请建议您对 done..in K2L EVM 电路进行任何更改???
此致、
Sumathi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hao、
感谢您的回复。
我们的问题与下面链接中的问题类似。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/650140?TPS65400-One-of-the-outputs-is-wrong
在该链接中、未提及该解决方案。
我已经更改了邮件中提到的 COMP R 和 C 值。 但问题仍然存在。
在 K2L 电路板中、使用不同的芯片代替 TPS65400。 这种变化的原因是什么??
请尽快答复。
此致、
Sumathi
您好、Sumathi、
在这个问题中、我想他们提到的"硬件问题"可能是反馈电阻器错误、引脚连接错误等。 我认为你没有同样的问题。
补偿 R 和 C 可以使环路稳定、因此输出电压已接线。 然而、即使环路不稳定、Vout 通常也会振荡、而不是上升到更高的电压。 这就是我在上一篇文章中询问详细波形的原因。 至少、请帮助捕获 SW3和 Vout3波形。 谢谢!
您能解释一下"在 K2L 电路板中使用不同的芯片而不是 TPS65400"吗? 我没有得到你的意见... 我们的 EVM 正使用我们正尝试通过该板进行评估的 IC。
此致、
Hao