This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:LM25011

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759045/lm25011-lm25011

器件型号:LM25011
主题中讨论的其他器件:LMR33620

我有一个较旧的设计、使用 LM25011MY 实现24Vin、2A 时的输出为5V。

是否有可使用的较新器件、或者是否应坚持使用该器件?

如果有解决方案指南链接、我也可以查看选择、请向我发送该链接。

谢谢、

Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍伊

    LM25011可在您的设计中继续工作、但如果您正在寻找新器件、我建议您使用 LMR33620。 该器件将节省空间并提高效率。 是否有您感兴趣的特定规格会引发此部件移位问题?

    以下是 符合您的规格的器件列表。 您可以使用左侧的参数缩小范围。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我执行参数搜索时、我在列表中找不到 LM25011、因此我开始寻找更新的替换器件。 我将使用新器件、原因是您提到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我执行参数搜索时、我在列表中找不到 LM25011、因此我开始寻找更新的替换器件。 我将使用新器件、原因是您提到的。