This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:I2C reg、错误故障

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758283/lm3435-i2c-reg-false-fault

器件型号:LM3435

您好!

在 LM3435上,当在 I2C 寄存器上设置用于设置 RGB LED 的低值时(寄存器00h~03H,红色小于14,绿色或蓝色小于2),我们在寄存器07h 上得到了错误故障。

你熟悉这个吗?

如何避免这种情况?

谢谢

Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tal、

    在 reg 07h 上报告了哪些故障?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我看到 short 的位是"1"。

    Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tal、

    发生这种情况时、您能否测量 LED 驱动引脚上的电压? 此外、您的设计中的 LED 是否有任何电容或电阻? 在低电流运行时、您可能只需禁用故障。

    红色 LED 的 VF 低于其他两种颜色、因此首次出现故障时的数字更高。  我认为电压变得足够低、足以触发故障。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供信息。

    在 LM3435数据表的方框图第9页上,我看到了 VFB。 但我找不到它的价值。

    您知道 VFB 值吗?

    --

    LED 上没有电容或分辨率。 当我设置为低电平时、我禁用了故障警报。

    谢谢

    Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VFB 用于防止 Vout 过高。 实际调节是电流调节、三个电容器在通道间切换时存储通道电压:"此外、POT 控制无需外部补偿、可实现输出的快速瞬态响应
    完全符合顺序 RGB LED 驱动器的要求的电压变化。 POT 反激
    转换器仅在连续导通模式下运行。 主 MOSFET 和同步器件之间的死区时间
    MOSFET 开关由一个最小非重叠定时器自适应控制以防止电流击穿。
    在打开任何控制信号之前、初始 VOUT 将被调节为比 VIN 高3.2V 至3.5V 左右。
    连接到 CR、CG 和 CB 引脚的三个小型电容器由内部电流源充电、并充当
    启动期间反激式转换器的软启动电容器。 VOUT 的初始电压稳定后
    电容器将用作存储器元件、以分别存储每个通道的 VOUT 信息。 这种情况
    信息将用于在通道切换期间对相应 LED 通道进行 VOUT 调节。 在之间
    μs 切换、μs 5 μ s 至35 μ s 的较短 I2C 可编程消隐时间、以便 LED 电流
    在颜色的正确 VOUT 稳定后可用。 该控制方案可确保实现最低电压
    不同颜色 LED 的余量、因此可实现最佳转换效率。"

    如果您有机会查看一些波形、您可能会发现导致故障的原因。 我将从 VOL 和其他人开始、看看导致故障的原因。 如果它在禁用故障的情况下工作、并且您可以通过单向方式解决该问题。 另一种可能是将电流电平保持在更高水平、但减少 PWM 脉冲的线限。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供信息。

    当我设置低电流时、我将使用故障禁用。

    我无法更改 PWM (它从外部设置)

    Tal