This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:VDDIO\Enable 输入

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753943/lp8860-q1-vddio-enable-input

器件型号:LP8860-Q1

您好!

我在我的设计中使用具有特定延迟的 VDDIO\EN 输入引脚。 我想知道输入"禁用"后才有效的最短时间是多少。

已尝试在数据表中搜索此信息、但未找到任何答案。

谢谢、Yoav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需确保每个人都未被充分肯定:
    我想说明以下内容:"Enabled"(已启用)->"Disabled"(已禁用)->"Enabled"(已启用),并想知道组件仍将响应的最短时间。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉我仍然无法理解您的问题。 您所指的时间段是多少? 是否可以提供图表进行解释?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好 、我想再次说明: 在组件运行和启用时、我想执行:禁用、然后再启用。 我想知道“禁用”的最短时间是多少才能正常工作。 希望它能被理解 谢谢 ,Yoav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为我们手头没有这些数据。 我需要询问团队成员。 请问您为何关心这一次?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了清除故障状态、我们执行此禁用-启用。

    我们希望实现最短的时间延迟,这就是为什么我要求最短时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您执行禁用-启用以清除故障状态、器件也将重新启动。 因此、您无法在不影响正常运行的情况下切换 VDDIO/EN 以清除故障。 实际上、您可以写入 clear_faults 位或切换 NSS 引脚以清除故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shirley:
    您建议的最快方法是什么?
    需要多长时间?
    此致、
    NIR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shirley:
    提醒一下。
    新年快乐!
    此致、
    NIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    您可以通过写入 CLEAR_FAULTS 位来重置故障。 它只需要一个寄存器写入周期的时间。