This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在查找 LT3080的更换件

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, LM1086, LM350A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759164/looking-for-replacment-for-lt3080

主题中讨论的其他器件:TPS7A47LM1086LM350A

大家好、团队、

我的客户使用 LT3080作为电流源(高达1A)、我们是否有适合 此部件的更换件?

请提前告知我们。

此致、

Shai   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    我们在 www.ti.com/.../crossreferencesearch.tsp 上的交叉参考搜索 表明 TPS7A47 是合适的替代产品。 请在 此处查看数据表 www.ti.com/.../TPS7A47 如果该器件不符合您的需求、只需发送一份包含详细信息的回复即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    由于需要控制具有源的电流、因此该器件不适用、
    我知道 TPS 不支持电流源(仅电压源)。
    TI 是否有任何其他电流源器件支持最小1A 的电流、而不需要由外部 MCU 控制(因此不需要 I2C)?
    您可以建议使用另一个器件吗? 谢谢。

    此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    LM150/LM350A/LM350和 LM1086是 TI 的宽输入线性稳压器中的一部分、可用作恒流稳压器、无需外部 MCU。 有关示例电路、请参阅下图。 输出电流计算如下:

    Iout = Vref /R1 = 1.25V/R1

    因此、通过将 R1替换为1.2欧姆、2W 电阻器、可以将下面显示的电流稳压器配置为1A。  

    请记住、与 LT3080相比、这些器件需要更多的余量(VIN - VOUT)才能正确调节。 LM150在1A 时的压降电压约为1.8V (典型值)、LM1086在1A 时的压降电压约为1.1V (典型值)  

    谢谢、

    Gerard